目錄
VisualApplets 旨在讓使用者能輕鬆在不同的攝影機介面與通訊協定之間切換。 以下將介紹適用於不同攝影機介面的基本擷取設計。 所有設計皆針對特定的影像擷取卡進行實作,包括 microEnable 5marathon VCL、microEnable 5VCX-QP , 以及iF-CXP12-Q 平台。 若您希望使用另一款具備相同相機介面且屬同一代的幀擷取卡, 您可以將該設計儲存至另一款幀擷取卡模型中。 請參閱「目標硬體移植」以獲取更多關於如何變更設計中幀擷取卡的資訊。
以下範例將不會說明頻寬及多重 DMA 的使用等細節。 我們將在「 多重 DMA 通道設計 」中探討此議題。
下表列出了所有基本的收購範例。
| Interface | 感測器 | 彩色 | 幀擷取器世代 | 範例 |
|---|---|---|---|---|
| 光纖 CoaXPress(CoF ) | 線掃描 | 灰階/RGB | iF2D100 | 「基於光纖 CoaXPress 幀擷取器的資料轉發」 |
| CoaXPress | 區域掃描 | 灰階/RGB | iF-CXP12-Q | 「CoaXPress 區域掃描相機」 |
| CoaXPress | 線掃描 | 灰階/RGB | iF-CXP12-Q | 「CoaXPress 線掃描相機」 |
| CoaXPress | 區域掃描 | 灰階/RGB | mE5-MA-VCX-QP | 「CoaXPress 區域掃描相機」 |
| CoaXPress | 線掃描 | 灰階/RGB | mE5-MA-VCX-QP | 「CoaXPress 線掃描相機」 |
| Camera Link 基本設定 | 區域掃描 | 灰階 | mE5-MA-VCL | 「灰階Camera Link 基底面積」 |
| Camera Link 基本設定 | 區域掃描 | RGB | mE5-MA-VCL | 「RGBCamera Link 基底區域」 |
| Camera Link 中等配置 | 區域掃描 | 灰階 | mE5-MA-VCL | 「灰階Camera Link 中面積」 |
| Camera Link 中等配置 | 區域掃描 | RGB | mE5-MA-VCL | 「RGBCamera Link 中型區域」 |
| Camera Link 完整設定 | 區域掃描 | 灰階 | mE5-MA-VCL | 「Camera Link 全區」 |
| Camera Link 基本設定 | 線掃描 | 灰階 | mE5-MA-VCL | 「Camera Link 灰階基線掃描攝影機」 |
| Camera Link 基本設定 | 線掃描 | RGB | mE5-MA-VCL | 「RGBCamera Link 基線掃描相機」 |
| Camera Link 中等配置 | 線掃描 | 灰階 | mE5-MA-VCL | 「GrayscaleCamera Link 中型線掃描相機」 |
| Camera Link 中等配置 | 線掃描 | RGB | mE5-MA-VCL | 「RGBCamera Link 中型線掃描相機」 |
| Camera Link 完整設定 | 線掃描 | 灰階 | mE5-MA-VCL | 「GrayscaleCamera Link 全線掃描相機」 |
表 16. 基本取得範例一覽表

上一頁